This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:作为负载开关的 TPS24751 -设计问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844038/tps24751-tps24751-as-a-load-switch---design-questions

器件型号:TPS24751

您好!

我使用的是 tps24751、我已将其作为一个简单的12A 负载开关实施、如数据表的图48所示。  我将所有信号如图所示连接在一起、Cgate 是一个47nF 电容器、而 Rgate 是一个1K 电阻器。  负载电流为470uF。  VIN 为12V。

在未连接负载的情况下、当使能端发送到3.3V 时、开关按预期工作、输出电压为12V。  但是、如果我连接一个12V 风扇、该风扇的额定电流为2安培(浪涌电流可能约为7安培、或者已知的电流为4安培(无浪涌电流)、则 tps24751 A 会进入输出约为3.3V 或 B 的模式) 开始旋转风扇、达到大约9伏、然后关断至大约3.3V、然后大约10秒后再次尝试、并执行同样的操作。  如果我记得正确的话、我探测栅极引脚、该引脚在大约9伏的电压下执行锯齿波模式。

我一直在阅读数据表、并查看了 Excel 电子表格、但它没有为负载开关设计做任何准备。

我将查看修改 Cgate 以查看这是否会产生任何影响、但在阅读数据表时、似乎我应该在计时器上设置一个电容(47nF)、即使数据表没有指明我需要一个电容。

我要做的是、只需简单的负载开关即可打开/关闭。  我不需要浪涌控制或过压/过流保护、因此我不确定我在设计中出现的问题。  如果您有任何不满意的地方或建议、我们将不胜感激。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能分享几个测试波形。

    VIN、门、Vout、计时器

    栅极、输出电压、计时器、输入电流

    同时将风扇数据表发送给我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信我已经发现了这个问题。  在我的设计中、我以前使用了一个电流感应电阻器(3m Ω)、我将其与一个"零"欧姆电阻器交换、但似乎有更多的电阻符合预期、这会导致问题。  我用一根厚导线替换了电阻器、到目前为止电路的运行方式符合预期。  我将尝试使用真正的0欧姆(0.0003)最大跳线。

    因此、对于任何尝试修改其设计的其他人、请注意电流感应电阻器的这一事实。

    谢谢、

    将会