大家好、
我的一位客户在 bq24650同步开关模式电池充电控制器中遇到问题、 其中、充电控制器等待 VFB 引脚超过1.55V 30分钟。如果 VFB 引脚充电时的电压未达到1.55V、则将终止充电、并且必须手动复位输入。因为它们在太阳能街中使用此 IC 不建议手动重新启动充电。因此、在这种情况下、充电器 IC 将无法为电池充电、器件将无法工作。
请就此提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yashwitha、
这是 BQ24650的内置预充电安全计时器、固定为30分钟、无法配置。 如果电池电压(VFB 上)在30分钟内未升至 VLOWV (1.55V)以上、则充电器将停止充电并指示故障。 要复位安全计时器并启动新计时器、您可以将 MPPSET 引脚切换为低电平。 您还可以尝试增大预充电电流、使电池达到 VLOWV、但这也会增加 BQ24650中的充电电流。
您好 Kedar、
我们在太阳能街灯应用中使用锂离子电池组(工作电压为12V 至16.4V)。 当电池电压低于11V 且清晨阳光强度较低时。 在此情况下、充电控制器 BQ24650无法在预充电时间30分钟内提供达到12V 所需的电源。 充电控制器将终止预充电。 注:用户很难复位器件
VFB 引脚需要在1.54V (低电平)至2.1V (高电平)之间进行配置、并且存在分压器值与这些电压不匹配的限制 、并且它应处于工作电压范围内、即12V 至16.4V。
请为我们提供解决方案建议
此致
Gururaja K