This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:bq24650

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822482/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

大家好、

我的一位客户在 bq24650同步开关模式电池充电控制器中遇到问题、 其中、充电控制器等待 VFB 引脚超过1.55V 30分钟。如果 VFB 引脚充电时的电压未达到1.55V、则将终止充电、并且必须手动复位输入。因为它们在太阳能街中使用此 IC 不建议手动重新启动充电。因此、在这种情况下、充电器 IC 将无法为电池充电、器件将无法工作。

请就此提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwitha、

      这是 BQ24650的内置预充电安全计时器、固定为30分钟、无法配置。 如果电池电压(VFB 上)在30分钟内未升至 VLOWV (1.55V)以上、则充电器将停止充电并指示故障。 要复位安全计时器并启动新计时器、您可以将 MPPSET 引脚切换为低电平。 您还可以尝试增大预充电电流、使电池达到 VLOWV、但这也会增加 BQ24650中的充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们在太阳能街灯应用中使用锂离子电池组(工作电压为12V 至16.4V)。 当电池电压低于11V 且清晨阳光强度较低时。 在此情况下、充电控制器 BQ24650无法在预充电时间30分钟内提供达到12V 所需的电源。  充电控制器将终止预充电。  注:用户很难复位器件  

    VFB 引脚需要在1.54V (低电平)至2.1V (高电平)之间进行配置、并且存在分压器值与这些电压不匹配的限制  、并且它应处于工作电压范围内、即12V 至16.4V。  

    请为我们提供解决方案建议

    此致

    Gururaja K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaja、

      我在您的原始帖子上回答了此帖子。 谢谢!