Other Parts Discussed in Thread: BQ2962
尊敬的 TI:
我对 BQ2962的输出引脚有疑问。 如果其中一个连接的电池出现欠压情况、则将 OUT 引脚切换为高电平? 或仅受过压情况影响?
数据表中没有明确记录这一点。 在方框图中、第12页是通过充电/放电显示的触发器。 在第20页的应用曲线中、不会触发所示的输出引脚。
在我的应用中、它也在欠压条件下工作。
什么是正确的?
感谢您的回答。
Thomas Golitz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Thomas、
如果在任一节电池上检测到欠压情况、稳压输出将被禁用。 OUT 引脚未被驱动为高电平。
数据表第8.4.3节介绍了与欠压条件相关的行为。 图22和23显示了 REG 和 OUT 引脚在欠压条件下的行为。 如图所示、REG 引脚反相、OUT 引脚保持低电平。 在这种情况之后、要返回正常模式、只需将所有电池电压升高到 VUVREG + VUVHYS 以上即可。
希望这有助于澄清问题。
Thomas、
我注意到您的原理图中有一件事需要更改、即 R127应连接到电池、而不是 V4输入。 请参阅数据表中的图17。
如果这不能解决您的问题、您可以通过我们的在线门户在此处提交故障分析请求:
http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html