This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:BQ2962输出引脚

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819694/bq2962-bq2962-out-pin

器件型号:BQ2962

尊敬的 TI:

我对 BQ2962的输出引脚有疑问。 如果其中一个连接的电池出现欠压情况、则将 OUT 引脚切换为高电平? 或仅受过压情况影响?

数据表中没有明确记录这一点。 在方框图中、第12页是通过充电/放电显示的触发器。 在第20页的应用曲线中、不会触发所示的输出引脚。

在我的应用中、它也在欠压条件下工作。

什么是正确的?

感谢您的回答。

Thomas Golitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    如果在任一节电池上检测到欠压情况、稳压输出将被禁用。 OUT 引脚未被驱动为高电平。

    数据表第8.4.3节介绍了与欠压条件相关的行为。 图22和23显示了 REG 和 OUT 引脚在欠压条件下的行为。 如图所示、REG 引脚反相、OUT 引脚保持低电平。 在这种情况之后、要返回正常模式、只需将所有电池电压升高到 VUVREG + VUVHYS 以上即可。

    希望这有助于澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回答。 但在实践中、该组件的工作方式与此不同。 我构建电路并测量 OUT 引脚。 它不会保持低电平、会在欠压条件下切换至高电平。

    现在我想知道、为什么?  它是安全功能还是故障。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    您能给我一些有关这种情况的详细信息吗? 我想知道:

    1. 当您观察到欠压情况时、每个电芯的值是多少? 是否有任何器件出现过压?
    2. 出现此欠压情况时、REG 引脚的状态是什么? 应将其驱动为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您发送邮件、请查看我的以下回答:

    1. 连接了两节电池。 V3和 V4短路。 在欠压条件下、一节电池的电压为2、5V、另一节电池的电压为3、5V。 无论哪个电池电压较低。 BQ296217没有电池达到4、55V 的过压限值。
    2. 我的应用中未使用 REG 输出。 我尝试测量输出、但在正常工作和欠压条件下也无法检测到任何输出电压。

     为了更好地理解、我向您发送了我们的应用原理图的一部分:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我注意到您的原理图中有一件事需要更改、即 R127应连接到电池、而不是 V4输入。 请参阅数据表中的图17。  

    如果这不能解决您的问题、您可以通过我们的在线门户在此处提交故障分析请求:

    http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html