Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS63802
你(们)好
在 TPS63020数据表中、输出电流被称为2A、条件为 Vin>2.5V 和 Vout=3.3V。 称为4A 的最大开关电流。
我的问题是、通过哪种计算、我们将获得2A 电流@ 3.3V 的输出? 我需要找到输入电压=3.3V、输出电压=5V 时的最大电流、那么我如何计算呢?
在通用文档(SLVA372C)中、要获得最大开关电流(ISW (max))、我们需要获取 ILIM (min){请参阅第2页}。 我们可以从何处获取此 TPS63020数据表中的 ILIM (最小值)?