This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:降压放大器的最大输出电流计算;升压

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843934/tps63020-maximum-output-current-calculation-of-buck-boost

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63802

你(们)好

在 TPS63020数据表中、输出电流被称为2A、条件为 Vin>2.5V 和 Vout=3.3V。 称为4A 的最大开关电流。

我的问题是、通过哪种计算、我们将获得2A 电流@ 3.3V 的输出? 我需要找到输入电压=3.3V、输出电压=5V 时的最大电流、那么我如何计算呢?

在通用文档(SLVA372C)中、要获得最大开关电流(ISW (max))、我们需要获取 ILIM (min){请参阅第2页}。 我们可以从何处获取此 TPS63020数据表中的 ILIM (最小值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sevender:

    数据表中的 ISW 列表为3500mA@Vin=3.6V。 但它将随 Vin 的变化而变化。 因此、我们通常具有"Chapter 6.6 "这一典型字符。 遗憾的是、对于 TPS63020、Vout=5V、我没有更多数据。  

    如果您的应用是 Vin=3.3V、Vout=5V、我建议您使用 TPS63802。 这是我们的新器件、它可以通过 EVM 支持基于2A 负载的测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您的回复。  

    这是可以的、但我没有得到我的问题的答案。 我想计算特定输入和输出电压的 Imax、为此我需要一个称为 ILIM 的参数、请告诉我从哪里可以获得该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sevender:

    抱歉、我们只有电流限制的数据@ VIN=VINA=3.6V、它将针对不同的 VIN 进行更改。 它可以作为 Vin=3.3V 的基准、但恐怕它的值不完全相同。 (对于新的部分, 我们有更多的数据。)  

    0.5ΔI 得到 ISW 后,最大负载电流可计算为:io=Eff*Vin*IIN/Vout,升压模式下 Iin=ISW-8 μ A,Vin 小于 Vout。 ΔI 是电感的电流纹波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    好的、明白了。

    对于新器件 TPS63802、您能否在以下用例中共享最大输出持续电流、效率、ISW 和瞬态电流。

    VIN=3.3V、VOUT=3.8V、

    VIN=3.6V、VOUT=3.8V、

    VIN=4.2、VOUT=3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sevender:

    请接受论坛的朋友关系。 我将与您分享基准测试数据以供参考。  

    您谈论的"瞬态电流"是什么? 是针对脉冲负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    请求被接受。

    是瞬态意味着峰值电流、它可以在多长时间内支持该电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sevender:

    我在私人按摩中回答了。  请检查一下。

    我将关闭此帖子、以便进行更好的安排。