This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:热阻

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843900/lp5912-q1-thermal-resistance

器件型号:LP5912-Q1

大家好

我们的客户有以下问题。
他们认为 θJa Ω 通常具有比 θJc Ω 更高的热阻。
但 LP5912-Q1的热阻比 θJa Ω 高 θJc Ω。
这是因为外露散热焊盘下方有两(2)个散热过孔吗?

此致、
Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa0301、

    您的客户通常是正确的。
    在这种情况下、报告的 μ θJa 是高 K 值、这不是您的客户所想的(可能是 θJa 1SOP)。
    我会让他们查看以下 TI 应用手册。

    www.ti.com/.../slvae85.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬-圣

    感谢你的答复。 我还有一个问题。
    TI 使用高 k 值为所有器件供电?  还是经常使用1SOP?
    我 θJc 了另一个器件、即许多器件 θJa 仍然高于 μ A。

    此致、
    Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa0301-San

    具体取决于组件和数据表。  

    根据我的经验、大多数时候、数据表上的 θJa 高于 θJc μ V。

    我知道"1S0P"代表"单面、零平面"。  
    因此、用作线性稳压器散热器的铜非常小。
    在许多情况下、线性稳压器的用户在 PCB 设计中所使用的铜比这多、因此1S0P 并不乐观。
    高 k 近似值的性能会好得多。
    该应用手册提供了一些有关此主题的良好阅读材料。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬-圣

    我的理解如下。 正确吗?
    通常使用附图上的「Datashhet Specification」提供数据表规格。
    在 LP5912-Q1情况下使用高 K θJa θJc μ A 低于 μ A。

    e2e.ti.com/.../Thermal-resistance.pptx

    此致、
    Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa0301-San、

    没错。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬-圣

    谢谢!

    Masa0301