Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
主题中讨论的其他器件:TPS25940
主席/女士,
我正在制造两个航天级电源:其中一个电源利用模拟器件 LTC 4425对两个400 F 超级电容器进行充电和调节;其中一个电源利用德州仪器 TPS 25942对一个7.5 F 超级电容器进行充电和调节。 我无法找到与德州仪器 eFuse 组件相关的合适电路原理图! 请告知...
请提供建议。
Scott --英国。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
主席/女士,
我正在制造两个航天级电源:其中一个电源利用模拟器件 LTC 4425对两个400 F 超级电容器进行充电和调节;其中一个电源利用德州仪器 TPS 25942对一个7.5 F 超级电容器进行充电和调节。 我无法找到与德州仪器 eFuse 组件相关的合适电路原理图! 请告知...
请提供建议。
Scott --英国。
您好、Scott、
欢迎使用 E2E!
输入电压和超级电容器额定值是多少?
请查看此应用手册是否对 http://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 有所帮助 、如果您有任何疑问、请告知我。
此致、
Rakesh
大家好、Rakesh、
由于我希望使用以下组件制造单个超级电容器超低噪声估算串行电阻板:-
[来自 LT-3045 (x6)稳压器的输入:5.000 VDC|3.00 A;超级电容器的输出:5.000 VDC]
电源管理控制器(电子保险丝):德州仪器(TI) TPS 25942;
2.输出超级电容器:AVX SCM 系列7.5 F|5.0 V|ESR:~55 m Ω;
3.限流电阻器(Rlim):Vishay 金属箔(公差为0.02%)--> X;
电容器(dVdt):Panasonic 有机铝聚合物(ESR:~10 m Ω)-> Y;
电容器(Cin):Panasonic 有机铝聚合物。 (ESR:~10m Ω)--> Z.
X、Y 和 Z 的值应该是多少?
Scott --英国。