This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:航天级直流/直流(600nV)电源...

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822562/tps25942a-space-grade-dc-dc-600-nv-power-supply

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS25940

主席/女士,

我正在制造两个航天级电源:其中一个电源利用模拟器件 LTC 4425对两个400 F 超级电容器进行充电和调节;其中一个电源利用德州仪器 TPS 25942对一个7.5 F 超级电容器进行充电和调节。 我无法找到与德州仪器 eFuse 组件相关的合适电路原理图! 请告知...

请提供建议。

 

Scott --英国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Scott、

    欢迎使用 E2E!

    输入电压和超级电容器额定值是多少?

    请查看此应用手册是否对 http://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 有所帮助 、如果您有任何疑问、请告知我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh、

    稳压器的输入电压为:[5.000V];

    AVX (7.5 F)超级电容器额定值为:[5.0V]。

    Scott --英国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Scott、

    如应用手册中所述、可以调整 TPS2594x 器件 dVdT 引脚上的电容器大小。 CdVdT 可能需要~100uF 的电容。 如果 您发现系统功能有任何问题、请检查并告知我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh、

    您是否参考您自己的文档:"使用电子保险丝为超级电容器充电"-图5a -第5页? 电路原理图由五部分组成:-

    * TPS 25940 -->替换为 TPS 25942;

    *电阻器 X;

    *超级电容器 Y;

    *电容器 A;

    *电容器 B

    Scott --英国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Scott。 图5a。

    您可以使用 TPS25942或 TPS25940。 它对该函数没有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh、

    由于我希望使用以下组件制造单个超级电容器超低噪声估算串行电阻板:-

    [来自 LT-3045 (x6)稳压器的输入:5.000 VDC|3.00 A;超级电容器的输出:5.000 VDC]

    电源管理控制器(电子保险丝):德州仪器(TI) TPS 25942;

    2.输出超级电容器:AVX SCM 系列7.5 F|5.0 V|ESR:~55 m Ω;

    3.限流电阻器(Rlim):Vishay 金属箔(公差为0.02%)--> X;

    电容器(dVdt):Panasonic 有机铝聚合物(ESR:~10 m Ω)-> Y;

    电容器(Cin):Panasonic 有机铝聚合物。 (ESR:~10m Ω)--> Z.

    X、Y 和 Z 的值应该是多少?

    Scott --英国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Scott、

    请按如下方式使用。

    RLIM 电阻器 X= 47k Ω

    dVdT 电容器 Y= 100uF

    Cin 电容器  Z=0.1uF

    此致、

    Rakesh