This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:TPS61230

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821197/tps61230-tps61230

器件型号:TPS61230

现在、我们开发了一个计算机表、希望使用 tps61230为3.3V、3.8V、5V 输入提供电源、2.8V 至5.5V、该芯片组可以正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    您的输入2.8V~5.5V 来自哪里? 您是要在整个输入电压范围内保持3.3V、3.8V 或5V 的输出电压稳定吗?

    TPS61230是一款用于升高电压的升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    我将首先关闭此主题、因为没有收到任何回复。 如果仍有问题、您可以发布新主题。