请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 大家好、
您能否支持以下问题?
1.客户使用 d/s 中的方程式(25)和(26)计算了 PCOND 和 PSW 因此、PCOND 为5.02W、RDS = 0.028 Ω、Iq (rms)= 13.4A。 PSW 为0.32W、IL=11.5A、Vsw=38.4V、CRSS=14pF、和 Fsw=680kHz。 PCOND 高于 PSW、但 d/s 表示 开关导通损耗不是转换器总损耗的重要组成部分、如下所示。 请告诉我原因。
9.1.5主功率 MOSFET 选择
MOSFET RDS 电阻通常是一个不太重要的参数、因为在高工作频率下、开关导通损耗并不是总转换器损耗的重要组成部分。
2.对于 PSV/PCOND 计算、 "TPS92692-Q1升压 LED 驱动器组件计算器"似乎使用 Qg 和 Coss。 计算器或方程式(25)和(26)在 d/s 中哪一项更准确?
此致、
山口