This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:主要功率 MOSFET 选择

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822698/tps92692-main-power-mosfet-selection

器件型号:TPS92692

大家好、

您能否支持以下问题?

1.客户使用 d/s 中的方程式(25)和(26)计算了 PCOND 和 PSW  因此、PCOND 为5.02W、RDS = 0.028 Ω、Iq (rms)= 13.4A。  PSW 为0.32W、IL=11.5A、Vsw=38.4V、CRSS=14pF、和 Fsw=680kHz。  PCOND 高于 PSW、但 d/s 表示  开关导通损耗不是转换器总损耗的重要组成部分、如下所示。 请告诉我原因。

9.1.5主功率 MOSFET 选择

MOSFET RDS 电阻通常是一个不太重要的参数、因为在高工作频率下、开关导通损耗并不是总转换器损耗的重要组成部分。

2.对于 PSV/PCOND 计算、 "TPS92692-Q1升压 LED 驱动器组件计算器"似乎使用 Qg 和 Coss。 计算器或方程式(25)和(26)在 d/s 中哪一项更准确?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    1. 此语句只是数据表中的一种泛化语句。

    2. 我会使用该计算器,因为它在中有次要术语,并会提供更好的估计。

    谢谢 Tuan