This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:替换 SI8261BBD-C-IS

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822837/ucc23513-replace-si8261bbd-c-is

器件型号:UCC23513

尊敬的团队:

我是否知道 UCC23513适合替代 SI8261BBD-C-IS?

是 P2P 直接替换吗?

如果您有比较表、请给我发送一封邮件。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    很高兴再次收到您的来信、我是 Mamadou Diallo、正在为该器件提供支持。

    SI 似乎是采用 SDIP-6封装类型、具有8V UVLO 的4A 增强型隔离式栅极驱动器。  

    虽然 UCC23513是我们的电流等效器件、具有4A 驱动电流和兼容的输入结构、但它是一款采用 SO6封装的12V UVLO 器件。

    我将关闭此主题并将其标记为已解决、并通过电子邮件与您联系、以便进行可能的更换。

    请告知我们任何其他可能的 UCC23513机会或查询。

    此致、

    -Mamadou