主题中讨论的其他器件: EMB1428Q
你(们)好
我使用的是 bq76PL455A EVM 套件。 学习 SLUA791A 时、第14页。(如图13。) 我对堆栈连接连接有一些疑问。
让我们考虑10个模块(每个模块=16节电池监控器(bq76PL455)+ EMb1428Q)
如果
~菊花链===
~UART######
TMS-570 (微控制器)########## 模块1 === 模块2 ===模块3 ========--------------- 模块9 === 模块10
现在我的疑问是:
如果我将 TMS-570与模块1连接,那么是否可以将模块1与模块9或任何 n 模块( 此处 为 n=1、2、3.........)互换 10)。
因为如果您看看第14页的图13。 我发现 TMS-570连接是通过专用模块固定的、并且不能与任何其他模块互换。