This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:堆栈通信连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855878/bq76pl455a-stack-communications-connectivity

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件: EMB1428Q

你(们)好

我使用的是 bq76PL455A EVM 套件。  学习 SLUA791A 时、第14页。(如图13。) 我对堆栈连接连接有一些疑问。

让我们考虑10个模块(每个模块=16节电池监控器(bq76PL455)+ EMb1428Q)

如果

~菊花链===

~UART######

 TMS-570 (微控制器)########## 模块1 === 模块2 ===模块3 ========--------------- 模块9 === 模块10  

现在我的疑问是:

如果我将 TMS-570与模块1连接,那么是否可以将模块1与模块9或任何 n 模块( 此处 为 n=1、2、3.........)互换 10)。

因为如果您看看第14页的图13。 我发现 TMS-570连接是通过专用模块固定的、并且不能与任何其他模块互换。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailender、

    我认为最好是研究该文件后面几页的图14、15和16。 这些图展示了基本器件(连接到 MCU 的器件)堆栈和堆栈顶部之间的原理图差异。 主要区别在于、针对堆栈的唤醒被接地、而不是连接到基极上的 MCU 线路。 因此、这些模块只有在正确配置 UART 信号连接以便与 MCU 进行通信时才能互换、无论是组件弹出/键盘还是其他方法。

    此致、

    泰勒