主题中讨论的其他器件: UCC28711
我们将 UCC28780用于系统中的8个模块。
我们参考了采用 EPC2024进行同步整流的 NV6117设计示例。
由于我们的是从3ph PFC 板载导出的直流/直流、因此我们在输入端具有380V 电压。 输出范围为40W 至150W、全部为5V、12V 和15V。
我们使用 UCC28711初级侧控制从三相开始使用偏置转换器。 然后再开始任何其他操作。 因此、我们可以提供各种浮动偏置、而无需使用二极管等"引导子"。"
简而言之、设计略有不同、但遵循新电子表格和布局/布线的计算结果。
我想让您看看这一点、因为其中涉及的风险(11个模块中有8个模块!) 相同的设计。
我可以发送哪个电子邮件屏幕短操作系统 pdf 文件?
Thnx
很多