This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2526670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818082/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28711

我们将 UCC28780用于系统中的8个模块。  

我们参考了采用 EPC2024进行同步整流的 NV6117设计示例。

由于我们的是从3ph PFC 板载导出的直流/直流、因此我们在输入端具有380V 电压。 输出范围为40W 至150W、全部为5V、12V 和15V。

我们使用 UCC28711初级侧控制从三相开始使用偏置转换器。 然后再开始任何其他操作。 因此、我们可以提供各种浮动偏置、而无需使用二极管等"引导子"。"

简而言之、设计略有不同、但遵循新电子表格和布局/布线的计算结果。

我想让您看看这一点、因为其中涉及的风险(11个模块中有8个模块!) 相同的设计。

我可以发送哪个电子邮件屏幕短操作系统 pdf 文件?

Thnx

很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    您应该能够在 e2e 中附上原理图的 pdf 版本、以便我们可以查看它们吗?

    还有一个 Excel 设计工具、您也可以使用它来评估您的设计。  您可以在以下链接中找到该工具。

    www.ti.com/.../sluc664

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    这可能是一个问题:正式的原理图可能有 ITAR 限制。

    让我来了解一下。 但通过电子邮件发送给 TI 人肯定是可以的。

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    如果设计有 ITAR 限制、则不能将其发送给 TI 内部工程师。

    Excel 设计工具和原理图应有助于查看 ACF 设计。  您是否尝试过使用这些工具?

    此致、

    Mike