主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 TIDA-01480、 TPS65023-Q1、 TPS65023、 TPS62067、 TPS56C215、 TPS568215、 TPS65400、 LP5912
我已经制作 了 TPS65917的评估板;但它可以解决一些问题:
1:当我向 评估板施加5V 电压时、似乎没有电流 流过、LDOVRTC_OUT 引脚为 1.8V。
但当我向下按键1时,浪涌 电流大约为1~2A;
然后 TPS65917变得非常热、而所有直流/直流转换器似乎都无法正常工作。
我的 SCH 中是否有任何错误?
2:此外、我还有一个 USB2ANY Box ( 可与 FPD-link 芯片正确配合使用)和 TPS6591x EVM GUI、但 USB2ANY Box 剂量不能与 TPS6591x EVM GUI;配合使用
如何将 TPS65917与 TPS6591x EVM GUI 软件连接?