This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:TPS65917 PMIC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65917-Q1, TIDA-01480, TPS65023-Q1, TPS65023, TPS62067, TPS56C215, TPS568215, TPS65400, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818694/tps65917-q1-tps65917-pmic

器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTIDA-01480TPS65023-Q1TPS65023TPS62067TPS56C215TPS568215TPS65400LP5912

我已经制作  了 TPS65917的评估板;但它可以解决一些问题:

1:当我向 评估板施加5V 电压时、似乎没有电流  流过、LDOVRTC_OUT 引脚为 1.8V。

但当我向下按键1时,浪涌  电流大约为1~2A;

 然后 TPS65917变得非常热、而所有直流/直流转换器似乎都无法正常工作。

我的 SCH 中是否有任何错误?

2:此外、我还有一个 USB2ANY Box ( 可与 FPD-link 芯片正确配合使用)和 TPS6591x EVM GUI、但 USB2ANY Box 剂量不能与 TPS6591x EVM GUI;配合使用

如何将 TPS65917与 TPS6591x EVM GUI 软件连接?

e2e.ti.com/.../TPS65917.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电流看起来很高。 在无负载的情况下、器件的输入电流通常约为50mA。 您是否检查了输出是否短路? 您能否测量从每个输出到接地的电阻?

    此外、您使用的是哪个 TPS65917器件型号?

    对于与 PMIC 的 I2C 通信、器件需要在没有中断的情况下正确启动、并且 RESET_OUT 变为高电平、然后才能与 GUI 进行通信。 如果器件未正确启动、您可能还无法使用 GUI。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我发现当我按下 K1时、PIN11 SMPS3_SW 将输出5V 电压、这 种现象会导致 PIN11 损坏、然后芯片变得很热;  

    现在,我 删除了 L3, 按下 K1后电流只有27mA;   

    我 的 TPS65917标记了"OTP 52 1.1"; 我还很困惑应该选择哪个器件、因为数据表中有很多器件标识。

    I2C 通信仍然卡滞;我的 USB2ANY 未输出任何信号、似乎 我的 GUI 剂量 不 能正常工作;  

    您能给我们一个 LabVIEW 的下载链接、因为 xxx.lvlib xxx.vi 有很多错误、

    我将使用 WIN7-64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会将 SMPS3短接至您的 VCC3.3域。 SMPS3具有1.8V 输出。 这里存在冲突。

    要选择您使用的器件型号、请参阅我们的用户指南。 这是0x52 OTP: http://www.ti.com/lit/ug/slvuas4e/slvuas4e.pdf 的用户指南

    如果短路、I2C 将无法正常工作。 您可以探测您的中断引脚。 如果在启动期间设置了中断、您将无法通过 I2C 进行通信。

    您应该只需要可在线下载的可执行文件即可使 GUI 正常工作: http://www.ti.com/lit/zip/slvc670

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们打算使用 TPS65917为需要 0.85V 内核电 压的 Xilinx MPSoC 供电;  

    TPS65917在  加电后似乎具有默认电压、例如1.06V 1.15V;  

     TPS65917是否 允许我们 在 SMT 之前更改默认输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 Xilinx 处理器?

    TPS65917-Q1可通过 OTP (一次性可编程)进行编程。 在 TI 工厂编程后、您无法更改默认电压和序列。 您只能在启动后通过 I2C 更改电压。

    我们确实有一些适用于 Xilinx 处理器的 PMIC 解决方案、但是、了解您使用的是哪个变体将会很有帮助。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我们将 XAZU3EG 和 XAZU5EV 用于汽车级 ADAS。

    我们已经阅读了几乎所有的 TI PMIC、并比较了许多其他供应商的产品;TPS65917可能是最佳解决方案。

    一个 TPS65917用于 XAZU3EG、两个用于 XAZU5EV。 合理的电流、汽车级、无需外部 LDO 和合理的价格。

    但 OTP 默认电压使其不适用于 MPSoC~~哦、不适用于~~

    我们是否可以让 TI 工厂专门为 Xilinx MPSoC 制作另一个 OTP 版本?

    或者、OTP 操作是否可以留给客户执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户无法在 TI 工厂完成 TPS65917-Q1的 OTP。 如果您对定制 OTP 感兴趣、则需要满足最低批量要求、您需要联系当地的销售代表。

    我正在邀请我们的专家为 Xilinx 附加电源解决方案提供 ZU3EG 和 ZU5EV 的建议。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎需要适用于 Xilinx XAZU3EG 和 XAZU5EV 的符合汽车标准的解决方案。

    TI 参考设计涵盖了 ZU3EG 和 ZU5EV 应用、即 TIDA-01480。

    TIDA-01480参考设计不使用汽车级组件、但建议换用一些组件。 例如、您可以使用 TPS65023-Q1而不是 TPS65023。 您可以使用 TPS62069-Q1代替 TPS62069 (TPS62067的改进版本)。

     TPS56C215和 TPS568215没有-Q1版本、因为它们是滞环转换器。 可使用任何具有-Q1型号的固定频率转换器代替这些器件。

    我们在2018年与 Xilinx 共同举办的本次在线研讨会中介绍了使用这些构建块以及根据需要选择不同组件的原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这种分立式解决方案主要增加了我们的电路板面积、我们更喜欢 TPS65400+LP5912。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nastasha:

       TPS65917的数据表中有大约8个 OTP 版本、在哪里可以找到所有这8个 OTP 默认上电压?

    以防 出现任何一个0.85V 默认值。

    我们联系 Arrow 来了解 定制 OTP 和 MOQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65917-Q1的 OTP 设置可在用户指南中找到:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvuas4

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvuaj1

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvuax9

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvubc8

    请注意、此器件无法重新编程。 自定义 OTP 仅在本设备内部受支持、而不是通过第三方受支持。 (有最低数量要求、您需要联系您当地的 TI 代表进行咨询。) 我建议查看 TIDA-01480以了解 Xilinx 解决方案。

    谢谢、

    纳斯塔莎