尊敬的德州仪器(TI) E2E 支持,
你好。 我是 IES 公司的 Yoshishige Tamura。
我购买了 LMR14020SEVM、并尝试评估它是否能够安装到我们的电路板上。
但我对 LMR14020SEVM 有一些要求。
以下问题基于《LMR 14020 SEVM 用户指南》的第6页。
1.我想省略 C10和 C11。
可以省略 C10和 C11吗? :我想省略这些零件。
2.我想将电容0.027μF μ F 更改为0.022μF μ F 电容。
:因为我们很难得到一个0.027μF μ F 电容器。
它是否能正常工作、没有任何变化问题?
我看不到安装了测试引脚 TP7的点。 它的用途是什么?
我期待很快收到您的回复。
此致、
Yoshishige Tamura