This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020SEVM:有关 LMR14020SEVM 的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820881/lmr14020sevm-question-about-the-lmr14020sevm

器件型号:LMR14020SEVM

尊敬的德州仪器(TI) E2E 支持,

你好。 我是 IES 公司的 Yoshishige Tamura。

我购买了 LMR14020SEVM、并尝试评估它是否能够安装到我们的电路板上。
但我对 LMR14020SEVM 有一些要求。

以下问题基于《LMR 14020 SEVM 用户指南》的第6页。

1.我想省略 C10和 C11。
  可以省略 C10和 C11吗? :我想省略这些零件。

2.我想将电容0.027μF μ F 更改为0.022μF μ F 电容。
  :因为我们很难得到一个0.027μF μ F 电容器。
  它是否能正常工作、没有任何变化问题?


我看不到安装了测试引脚 TP7的点。 它的用途是什么?

我期待很快收到您的回复。
此致、

Yoshishige Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、即该器件的 AE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamura、

    C10和 C11是用于输入旁路的重要电容器、如果 您的电路板上安装了其他陶瓷电容器并放置在靠近 LMR14020SEVM 输入端子的位置、则可以省略 C11并将 C10更改为2.2uF 50V。

    2.如果输出电压低于5V、可以将 C8更改为0.022uF。

    TP6/7/8是测量环路响应的测试点、对电路正常运行没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您回答我的问题。
    如果你不介意,我还想问你两件事。


    1、我想将 R7和 R5的电阻改为54.0kΩ Ω、并将 R6和 R8的电阻改为9.53kΩ Ω。
      :这是否意味着输出+5V 除以0.75V?
      它是否能正常工作、没有任何变化问题?

    2、1号和8号开关周期已通过更换部件缩短。
     部件更改如下、

    -Omited C10 and C11:听从您的建议,我会回到原来的。
    将0.0022uF 更改为0.0027uF。
    -将 R7和 R5的电阻值更改为54.0kΩ Ω、并将 R6和 R8的电阻值更改为9.53kΩ Ω。

    请问是什么原因造成的?
    我将随附一份测量波形的文档。

    此致、
    Yoshishige Tamurae2e.ti.com/.../3250.waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉上一篇文章中的错误。

    *将0.027uF 更改为0.022uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamura、

    R7和 R5至54.0kΩ Ω 电阻、并将 R6更改为 9.53kΩ Ω 电阻、 您是否将输出电压编程为9.2V?

    测试期间的负载电流是多少?

    R6 9.53K 比原来的15.8K 小、它将略微增加负载电流、并导致开关频率接近 R3设置的1.6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    >是否将输出电压编程为9.2V?

    不、我不、我编程5V。

    54.0kΩ= V OUT-0.75/0.75×9.53kΩ
    V OUT = 4.999V e2e.ti.com/.../img_2D00_718171703.pdf

    >测试期间的负载电流是多少?

    负载电流为输入电压24V:输出电压5V。


    >R6 9.53K 小于原来的15.8K,它将略微增加负载电流,并导致开关频率接近 R3设置的1.6MHz。
    好的。我将更改为15.8k。

    此致、
    Yoshishige Tamura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    >R7和 R5至54.0kΩ Ω 电阻,并将 R6更改为 9.53kΩ Ω 电阻,您是否将输出电压编程为9.2V?  

    我刚意识到、抱歉、我犯了一个语法错误。

    我省略了 R7。 并且我 将 R5 更改为54.0kΩ Ω 电阻。

    此外、我省略了 R8。 并且我 将 R6 电阻更改为9.53kΩ Ω。

    它 将 输出电压编程为 5V。

    此致、
    Yoshishige Tamura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamura、

    您在 LMR14020SEVM 上的测试怎么样? 您的应用中还有其他问题吗?

    B R
    Andy