This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:PMID 输出电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822102/bq25150-pmid-output-current

器件型号:BQ25150

您好!

我们的客户询问 PMID 输出电流。 在建议的工作条件下、PMID 输出电流最大值为500mA、但绝对最大电流最大值为1.5A、比建议的 PMID 电流高 x3。

您能否告诉我们为什么绝对最大电流被指定为如此高的电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣托西宏

    绝对最大电流包括 电池放电电流、而建议的电流与由输入供电的 PMID 有关。 这就是它们不同的原因。 如果您看一下电池 OCP、您会发现它也是1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 我知道这是来自 DPPM。

    此致、