请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25150 您好!
我们的客户询问 PMID 输出电流。 在建议的工作条件下、PMID 输出电流最大值为500mA、但绝对最大电流最大值为1.5A、比建议的 PMID 电流高 x3。
您能否告诉我们为什么绝对最大电流被指定为如此高的电流。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户询问 PMID 输出电流。 在建议的工作条件下、PMID 输出电流最大值为500mA、但绝对最大电流最大值为1.5A、比建议的 PMID 电流高 x3。
您能否告诉我们为什么绝对最大电流被指定为如此高的电流。
此致、