大家好、
当前仅使用 EMB1428与 EMB1499不匹配。
电路图如图所示进行连接。
将 EN 反转至 DONE 方向、反转至 DIR _RT 三个故障角接地。 当客户发送 SPI 信号0x01时、EMB1428不会返回数据。 将 RST 连接设置为0、并将传输命令设置为1。 这将返回数据。 RST 的作用是什么、因为数据表中似乎没有明确的说明。 
当数据接收到故障[3:0]且1010正确时、开关仍然无法打开。 电荷泵是否会出现问题? 如何解决此问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当前仅使用 EMB1428与 EMB1499不匹配。
电路图如图所示进行连接。
将 EN 反转至 DONE 方向、反转至 DIR _RT 三个故障角接地。 当客户发送 SPI 信号0x01时、EMB1428不会返回数据。 将 RST 连接设置为0、并将传输命令设置为1。 这将返回数据。 RST 的作用是什么、因为数据表中似乎没有明确的说明。 
当数据接收到故障[3:0]且1010正确时、开关仍然无法打开。 电荷泵是否会出现问题? 如何解决此问题?
谢谢。
您好、Leslie、
我很抱歉让你感到困惑。
尊敬的 Annie:
我对我的答复拖延表示歉意。 由于客户正在使用我们的硬件、因此问题可能出在电路板级别。 为了使电荷泵正常工作、需要在 CEXT1和 CEXT2上使用外部组件。 有关 所需组件的更多详细信息、请参阅 EMB1428Q 数据表("部分。">www.ti.com/.../emb1428q.pdf)第15页的"电荷泵"部分。
关于复位引脚行为、我回顾了1402 EVM、复位引脚通常会上拉(通过外部电路)、在软件中、当 START 命令发送到 EMB1428Q 时、RESET 引脚会设置为低电平、在发出 STOP 命令后设置为高电平。
此致、
Leslie