This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428不能用于正常驱动开关

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817275/emb1428q-the-emb1428-cannot-be-used-to-drive-the-switch-normally

器件型号:EMB1428Q

大家好、

当前仅使用 EMB1428与 EMB1499不匹配。

电路图如图所示进行连接。


将 EN 反转至 DONE 方向、反转至 DIR _RT 三个故障角接地。 当客户发送 SPI 信号0x01时、EMB1428不会返回数据。 将 RST 连接设置为0、并将传输命令设置为1。 这将返回数据。 RST 的作用是什么、因为数据表中似乎没有明确的说明。

当数据接收到故障[3:0]且1010正确时、开关仍然无法打开。 电荷泵是否会出现问题? 如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮我们解决这个问题吗?

    感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您的提问。 我将查看提供的信息、并在明天返回给您。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我不太明白客户的问题是什么。 您能否简要概述一下所发生的情况? 我还对您的帖子提出了几个问题:

    • 您的这条陈述是什么意思:"目前仅使用 EMB1428与 EMB1499不匹配"?
    • 他们是否使用自己的电路板或 EMB1402 EVM?
    • 您提到 EMB1428不会返回数据、但在您提到"这将返回数据"之后。 请您澄清一下吗?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Leslie、

    我很抱歉让你感到困惑。

    • 您的这条陈述是什么意思:"目前仅使用 EMB1428与 EMB1499不匹配"? -->客户使用 EMB1428,但他不 同时使用 EMB1499。
    • 他们是否使用自己的电路板或 EMB1402 EVM? --> 该板由客户开发。 客户拉出晶圆、然后焊接电荷泵。
    • 您提到 EMB1428不会返回数据、但在您提到"这将返回数据"之后。 请您澄清一下吗? -->
      • 在这种情况下、EMB1428不会返回数据:传输 SPI 信号0x01时。
      • 如果客户进行一些调整、EMB1428可以返回数据:连接 RST 并将其设置为0。 发送命令后、将 RST 设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Leslie、

    目前、问题是 CEXT1和 CEXT2中没有波形。 客户想知道如何解决? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我对我的答复拖延表示歉意。 由于客户正在使用我们的硬件、因此问题可能出在电路板级别。 为了使电荷泵正常工作、需要在 CEXT1和 CEXT2上使用外部组件。 有关 所需组件的更多详细信息、请参阅 EMB1428Q 数据表("部分。">www.ti.com/.../emb1428q.pdf)第15页的"电荷泵"部分。

    关于复位引脚行为、我回顾了1402 EVM、复位引脚通常会上拉(通过外部电路)、在软件中、当 START 命令发送到 EMB1428Q 时、RESET 引脚会设置为低电平、在发出 STOP 命令后设置为高电平。

    此致、

    Leslie