请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65279 数据表显示了12V 至5V 转换时95%的效率。 这适用于单相设计吗? 该器件两相配置的预期效率是多少?
感谢您的任何意见!
谢谢、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表显示了12V 至5V 转换时95%的效率。 这适用于单相设计吗? 该器件两相配置的预期效率是多少?
感谢您的任何意见!
谢谢、
插孔