主题中讨论的其他器件: LM3409
您好!
我使用10个降压 LM3409HV 驱动10个 LED 灯串(输入电压= 48V 且 ILED = 2.5A)
每个 LM3409HV 均由 DAC (用于模拟调光)或 PWM 管理、或两者兼而有之。
PWM 频率:20kHz
问题:对于此配置,建议将陶瓷电容器放在输出端(模拟和 PWM 调光)吗?
我可以在每个器件的输入端放置电解电容器、还是最好只放置陶瓷电容器(陶瓷电容器的价格与高容量电容器不同)?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用10个降压 LM3409HV 驱动10个 LED 灯串(输入电压= 48V 且 ILED = 2.5A)
每个 LM3409HV 均由 DAC (用于模拟调光)或 PWM 管理、或两者兼而有之。
PWM 频率:20kHz
问题:对于此配置,建议将陶瓷电容器放在输出端(模拟和 PWM 调光)吗?
我可以在每个器件的输入端放置电解电容器、还是最好只放置陶瓷电容器(陶瓷电容器的价格与高容量电容器不同)?
此致
Fenvi 您好!
由于阻抗和开关频率的原因、输入端应该有一些陶瓷电容器。 如果需要、电解电容器可用于大容量存储。 这取决于源阻抗、负载阶跃/PWM 调光。
您是通过 PWM 引脚还是通过并联 FET 调光进行 PWM 调光? 如果您使用 EN 引脚调光、则可以将其用于输出电容、一些陶瓷电容器将滤除开关频率、即 PWM 频率的电解电容器。 如果您是并联 FET 调光、则不需要太多的 IF 输出电容、因为它会导致开关损耗。
这取决于您要对设计做什么以及系统的设计方式。
这10个灯串分别约75W 或总计(假设 Vf = 3V)、75W 还是750W?
问题:
EN 引脚调光还是分流 FET 调光?
开关频率? 有范围吗?
75W 总功率还是750W 总假设为3V VF? 还是其他东西?
它的电源位于何处? 导线? 等等?
PWM 信号是否设置为异相同步或其他内容?
使用陶瓷和电解电容器的问题?
此致、
感谢您的回复、
我回答您的以下所有问题:
EN 引脚调光还是分流 FET 调光?
EN 引脚调光
开关频率? 有范围吗?
400kHz
75W 总功率还是750W 总假设为3V VF? 还是其他东西?
每通道39V x 2.5A (97.5W)、同一 PCB 上总共有10个通道(975W)。
它的电源位于何处? 导线? 等等?
电源已关闭、但其他 PCB 上的 PCB (通过电线连接)上没有电源、这些卡位于背板上
PWM 信号是否设置为异相同步或其他内容?
所有 PWM 信号同时同步。
使用陶瓷和电解电容器的问题?
我在每个输出端使用陶瓷电容器(2.2uF)
对于输入、每个 通道使用一个33uF 电解电容器和一个2.2uF 陶瓷电容器
在 PCB 的输入端、我使用220uF 电解电容器。
谢谢