This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 输入和输出电容器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821599/lm3409hv-lm3409hv-input-and-output-capacitor

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我使用10个降压 LM3409HV 驱动10个 LED 灯串(输入电压= 48V 且 ILED = 2.5A)

每个 LM3409HV 均由 DAC (用于模拟调光)或 PWM 管理、或两者兼而有之。

PWM 频率:20kHz

问题:对于此配置,建议将陶瓷电容器放在输出端(模拟和 PWM 调光)吗?

我可以在每个器件的输入端放置电解电容器、还是最好只放置陶瓷电容器(陶瓷电容器的价格与高容量电容器不同)?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenvi 您好!

    由于阻抗和开关频率的原因、输入端应该有一些陶瓷电容器。  如果需要、电解电容器可用于大容量存储。  这取决于源阻抗、负载阶跃/PWM 调光。

    您是通过 PWM 引脚还是通过并联 FET 调光进行 PWM 调光?  如果您使用 EN 引脚调光、则可以将其用于输出电容、一些陶瓷电容器将滤除开关频率、即 PWM 频率的电解电容器。  如果您是并联 FET 调光、则不需要太多的 IF 输出电容、因为它会导致开关损耗。

    这取决于您要对设计做什么以及系统的设计方式。

    这10个灯串分别约75W 或总计(假设 Vf = 3V)、75W 还是750W?

    问题:

    EN 引脚调光还是分流 FET 调光?

    开关频率?  有范围吗?

    75W 总功率还是750W 总假设为3V VF?  还是其他东西?

    它的电源位于何处?  导线?  等等?

    PWM 信号是否设置为异相同步或其他内容?

    使用陶瓷和电解电容器的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我回答您的以下所有问题:

    EN 引脚调光还是分流 FET 调光?

    EN 引脚调光

    开关频率?  有范围吗?

    400kHz

    75W 总功率还是750W 总假设为3V VF?  还是其他东西?

     每通道39V x 2.5A (97.5W)、同一 PCB 上总共有10个通道(975W)。

    它的电源位于何处?  导线?  等等?

    电源已关闭、但其他 PCB 上的 PCB (通过电线连接)上没有电源、这些卡位于背板上  

    PWM 信号是否设置为异相同步或其他内容?

    所有 PWM 信号同时同步。

    使用陶瓷和电解电容器的问题?

    我在每个输出端使用陶瓷电容器(2.2uF)

    对于输入、每个 通道使用一个33uF 电解电容器和一个2.2uF 陶瓷电容器

    在 PCB 的输入端、我使用220uF 电解电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenvi 您好!

    陶瓷和电解电容器的组合很好。  一个问题是纹波电流。  如果您使用电解电容器、则需要确保电解电容器能够处理它们将看到的电流纹波。  这将取决于来自源的阻抗。  另请注意、由于这些是同步的、因此输入电流看起来像一个方波、振幅将是所有 LM3409输入电流的总和。

    输出上的电流为2.2uF 也很好。  陶瓷电容器还具有需要注意的纹波电流额定值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

    感谢您的帮助!  

    此致