This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428 SPI 正常、但不关闭

Guru**** 2539550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855201/emb1428q-emb1428-spi-fine-but-not-close

器件型号:EMB1428Q

您好!

我发送0xF0到 EMB1428、它返回0xAF。 但只有 PSW3已经接近尾声。 CSW7至0全部打开。

我已将1499故障引脚设置为0。

我之前看到有人遇到类似的问题。 但 TI FAE 说0xAF (故障代码1010是1499故障)

请告诉我哪一项是正确的。

BR、

特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    您是否仍然遇到此问题? 如果是、您能否重新澄清? 我对最近的评论感到困惑。

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    是的、现在仍然卡在。

    故障代码始终无故障。 这是最奇怪的事情。 无故障、但 MOSFET 未关闭?

    让我澄清一下我的流程:

    将 CS 设置为低电平。

    发送命令0xF0。

    获取返回命令0xAF (无故障)

    将 CS 设置为高电平。

    正在等待 EN 变为低电平。

    设置为高电平

    读取 DIR。

    设置 DIR_RT。

    正在等待 EN 变为高电平。

    将 DONE 设为低电平。

    返回页首、再次发送 SPI 命令。

    在以下情况下、仅关闭 PSW 3。 所有其他 CSW 和 PSW 均处于打开状态。

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特洛伊、

    好的、我们了解到、我看到这与另一个线程上的问题相同。 我将关闭此主题、以便我们不会同时运行两个主题、并且会丢失任何信息、请参阅我们对另一个主题中您的最新问题的答复。

    此致、

    泰勒