This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:使用选项3的辅助电源故障

Guru**** 1432240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854017/tps23750-auxiliary-power-using-option-3-failure

器件型号:TPS23750

大家好、我有一个适用于5.0V 隔离式(反激式)电源转换器的 PD 设计、主要由评估板 HPA108进行批评。 我已根据选项3插入辅助电源。 辅助电源大约为5.0V、但由于 ORing 二极管、它将低于 PD 的5.0V 输出。 系统正常工作、因为 PoE 电源是首选电源、即使连接了辅助电源也是如此。 连接两个电源并拔下 PoE 网络电缆时出现问题。 系统将快速进入连续加电/复位/断电环路。 我的初始调试建议、移除电缆后、V48 PoE 输入上的残余电荷会使稳压器保持运行(FET 开关)。 当 V48耗尽时、它会达到辅助5V 电源高于 PoE 输出电压的点、开关将通过反激式变压器反向驱动并为 V48充电。 辅助输入没有足够的功率来完全驱动反向、因此它将被切断、然后 PoE 将重新启动、但会再次耗尽 V48。 当辅助恢复时、该周期将继续。 是否有人能够解释原因并可能提出补救措施?

我不确定解决这一问题的最佳方法。 我考虑的一种方法是在变压器的初级侧放置一个串联阻断二极管、以防止反向驱动、但这会产生灾难性的结果、即电路板上的某些东西已损坏、尽管我尚未诊断出哪个器件。 我还想知道是否可以在初级侧放置一个替代 UVLO 电路、以便在 V48降至预设值以下时关闭开关。 我知道该器件已经具有 UVLO、但似乎没有足够快地启动。 如果我添加一个额外的 UVLO、是否有人可以建议添加最佳方法、而不是在正常情况下阻止启动?

我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的问题的所有详细信息、因为它有助于我们了解正在发生的情况。 使用 ORing 选项3时、如果无法找到、在切换至适配器电源时、同步整流设计中会出现反向驱动的预期行为。 应用手册中提到了这一点、但并未充分说明如何执行。  

    这里的需求是阻断电流。 一种选择是在次级侧使用二极管。 相反、我建议使用一个 p-mux。 该器件将阻断反向驱动电流并实现无缝转换。 对于此电路中的功率级别、我建议 使用 TP2121 http://www.ti.com/product/TPS2121

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、感谢您的建议。 这个部分看起来很有趣。 为了进一步解释我的情况、我有一个主板、它可以选择由多达2个电源供电。 发生这种情况时、我使用传统或二极管来共享这两个源。 PoE 源应完全包含在子板上、子板是出厂时安装的选件。 现在我希望不要修改主板、因为它主要是完成的。 如果我必须对其进行修改、我可能会考虑使用该部件来管理主板上的两个电源。 我想知道我是否也可以使用该部件来管理子板上的一个电源、从而使第二个电源"什么都没有"? 如果是、这可能会解决我的问题。 否则、我可能必须在子板的路径中插入一个经典或二极管、但我不想这样做、因为它会产生额外的 PoE 功率损耗。 理想情况下、类似此器件的器件只有一个输入、并且会监控输入和输出之间的 Vdiff、如果 Vdiff 反向、则会关断。

    在任何情况下、由于器件封装的原因、我无法轻松地对其进行原型设计。 我必须生成一个新的 PCB 来对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    电源多路复用器用于在 PoE 功率级和5V 适配器输入之间进行多路复用。   

    "一个输入"部件将是负载开关:  

    此致、

    Michael Pahl