大家好、我有一个适用于5.0V 隔离式(反激式)电源转换器的 PD 设计、主要由评估板 HPA108进行批评。 我已根据选项3插入辅助电源。 辅助电源大约为5.0V、但由于 ORing 二极管、它将低于 PD 的5.0V 输出。 系统正常工作、因为 PoE 电源是首选电源、即使连接了辅助电源也是如此。 连接两个电源并拔下 PoE 网络电缆时出现问题。 系统将快速进入连续加电/复位/断电环路。 我的初始调试建议、移除电缆后、V48 PoE 输入上的残余电荷会使稳压器保持运行(FET 开关)。 当 V48耗尽时、它会达到辅助5V 电源高于 PoE 输出电压的点、开关将通过反激式变压器反向驱动并为 V48充电。 辅助输入没有足够的功率来完全驱动反向、因此它将被切断、然后 PoE 将重新启动、但会再次耗尽 V48。 当辅助恢复时、该周期将继续。 是否有人能够解释原因并可能提出补救措施?
我不确定解决这一问题的最佳方法。 我考虑的一种方法是在变压器的初级侧放置一个串联阻断二极管、以防止反向驱动、但这会产生灾难性的结果、即电路板上的某些东西已损坏、尽管我尚未诊断出哪个器件。 我还想知道是否可以在初级侧放置一个替代 UVLO 电路、以便在 V48降至预设值以下时关闭开关。 我知道该器件已经具有 UVLO、但似乎没有足够快地启动。 如果我添加一个额外的 UVLO、是否有人可以建议添加最佳方法、而不是在正常情况下阻止启动?
我期待你的答复。