This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:BQ2057C 小充电电流

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855495/bq2057c-bq2057c-little-charge-current

器件型号:BQ2057C

你(们)好

 我的客户使用 BQ2057C 为电池充电。  电流感测 为0.1欧姆、晶体管为 FZT788B、 在5V 电压下实际充电电流仅约为200mA、当电压达到5.4V 以上时、电流上升至400mA 以上、我应该如何修改电路?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Star

    我怀疑问题的原因是输入电压降降低了5V 并降低了器件运行性能、VCC 最小值为4.5V。  尝试使用更高的输入电压进行测试、并检查 VCC 电压。  

    此外,这是一款带有外部感应电阻器和 MOSFET 的非常旧的器件--建议查看 BQ2400X 或 BQ2404X 系列器件。