请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2057C 你(们)好
我的客户使用 BQ2057C 为电池充电。 电流感测 为0.1欧姆、晶体管为 FZT788B、 在5V 电压下实际充电电流仅约为200mA、当电压达到5.4V 以上时、电流上升至400mA 以上、我应该如何修改电路?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.