This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 栅极驱动器的多个 PCB 层叠布局

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854794/iso5852s-multiple-pcb-stackup-giudance-for-iso5852s-gate-driver

器件型号:ISO5852S

DEA 先生,

我们将 ISO5852S 栅极驱动器用于电机驱动应用。 由于空间有限、我们希望对 PCB 进行层叠、如下图所示。  

建议不要在 ISO5852s 驱动器 IC 下使用任何轨道。

我们计划将电源电路置于底部 PCB 中、将栅极驱动器置于顶部电路板中。

您能否建议放置 ISO5852S 驱动器的最低要求。 (不基于 IC 高度。 我们需要基于 iimage 的控制台)。

谢谢和 reagards、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajasekaran、

    这是一个有趣的主意!

    由于您将通过各个电路板的引脚供电、因此请确保在 ISO5852S 驱动器附近的电路板上进行一些大容量去耦。 这些大容量电容器可能是用于设置 z 高度的最高组件。

    您可能需要查看此 EVM 设计。 由于您将在不同的电路板上使用电源、因此使用 ISO5852S 时电路板上无需使用变压器。

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu298/sllu298.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的指导。  

    在我们的设计中、我们已经在 ISO5852S 引脚附近使用了47uF/50V 电解电容器。 为驱动器提供电流是否足够、或者我们是否需要增大电容器值?  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesekaran、

    我可以帮助您根据驱动参数确定电容估算值、包括:

    -您正在驱动的开关的容性负载(CG)。

    -开关频率(Fsw)。

    -驱动电压(VCC2、VEE2)。

    -栅极电流(IG、即(VCC2-VEE2)/Rg)。

    - VCC2的允许容差。

    此致、

    Audrey