DEA 先生,
我们将 ISO5852S 栅极驱动器用于电机驱动应用。 由于空间有限、我们希望对 PCB 进行层叠、如下图所示。
建议不要在 ISO5852s 驱动器 IC 下使用任何轨道。
我们计划将电源电路置于底部 PCB 中、将栅极驱动器置于顶部电路板中。
您能否建议放置 ISO5852S 驱动器的最低要求。 (不基于 IC 高度。 我们需要基于 iimage 的控制台)。
谢谢和 reagards、
Rajasekaran。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DEA 先生,
我们将 ISO5852S 栅极驱动器用于电机驱动应用。 由于空间有限、我们希望对 PCB 进行层叠、如下图所示。
建议不要在 ISO5852s 驱动器 IC 下使用任何轨道。
我们计划将电源电路置于底部 PCB 中、将栅极驱动器置于顶部电路板中。
您能否建议放置 ISO5852S 驱动器的最低要求。 (不基于 IC 高度。 我们需要基于 iimage 的控制台)。
谢谢和 reagards、
Rajasekaran。
您好、Rajasekaran、
这是一个有趣的主意!
由于您将通过各个电路板的引脚供电、因此请确保在 ISO5852S 驱动器附近的电路板上进行一些大容量去耦。 这些大容量电容器可能是用于设置 z 高度的最高组件。
您可能需要查看此 EVM 设计。 由于您将在不同的电路板上使用电源、因此使用 ISO5852S 时电路板上无需使用变压器。
https://www.ti.com/lit/ug/sllu298/sllu298.pdf
如果您有其他问题、请告知我们。