This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723:采用金属 CAN 封装的 VZ

Guru**** 2563300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855333/lm723-vz-in-the-metal-can-package

器件型号:LM723

您好!

数据表中显示"对于需要 VZ 的金属 CAN 应用、应将外部6.2V 齐纳二极管与 VOUT 串联。"、这是否意味着我应通过二极管将 VZ 输入端连接到 Vout? 随附的是数据表第13页的电路图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    数据表第二页的"等效电路"图片显示了齐纳二极管的连接方式。

    谢谢、

    Daniel