请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM723 您好!
数据表中显示"对于需要 VZ 的金属 CAN 应用、应将外部6.2V 齐纳二极管与 VOUT 串联。"、这是否意味着我应通过二极管将 VZ 输入端连接到 Vout? 随附的是数据表第13页的电路图。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中显示"对于需要 VZ 的金属 CAN 应用、应将外部6.2V 齐纳二极管与 VOUT 串联。"、这是否意味着我应通过二极管将 VZ 输入端连接到 Vout? 随附的是数据表第13页的电路图。
谢谢。