This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:充电电流控制

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822270/tps2544-charging-current-control

器件型号:TPS2544

你(们)好

您是否建议客户考虑连接 BC 1.2 (CDP)的 USB 端口

使用智能手机、并按以下方式通过连接的器件更改充电电流。

 

1) 1)至 Android 设备:   最大1.5A (基于标准 BC1.2)

2) iPhone 设备:         充电1A

3) iPad 设备:             2.1A 收费

 

是否可以使用 TPS2544/46/49实现它们的要求?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shedra、

    遗憾的是、在 CDP 模式下无法提供超过1.5A 的电流。 如果您的客户希望为 iPad 提供2.1A 电流、则需要将器件置于 DCP_AUTO 模式、然后将充电配置置于分压器2