请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2544 你(们)好
您是否建议客户考虑连接 BC 1.2 (CDP)的 USB 端口
使用智能手机、并按以下方式通过连接的器件更改充电电流。
1) 1)至 Android 设备: 最大1.5A (基于标准 BC1.2)
2) iPhone 设备: 充电1A
3) iPad 设备: 2.1A 收费
是否可以使用 TPS2544/46/49实现它们的要求?
谢谢
此致、
Shidara