Other Parts Discussed in Thread: TPS566235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS566235 我想将 TPS566235或568230用作反相稳压器、以获得比 WEBENCH 推出的电路高得多的效率、我认为它不会评估许多反相操作电路。 我想它只使用具有内置电感器和开关的模块。 我想我不需要仿真、只是为了确保我正确连接它-我可以仿真非反相模式以获得值和效率-这不正确吗?
我在1.5A 最大电流下的电压为-3.5V 具有9-14V 直流输入。
我看不到什么会阻止我。 除了输出和接地连接外、该电路几乎完全相同。