This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:需要用作反相稳压器

Guru**** 2389440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853652/tps566235-want-to-use-as-inverting-regulator

器件型号:TPS566235

我想将 TPS566235或568230用作反相稳压器、以获得比 WEBENCH 推出的电路高得多的效率、我认为它不会评估许多反相操作电路。 我想它只使用具有内置电感器和开关的模块。 我想我不需要仿真、只是为了确保我正确连接它-我可以仿真非反相模式以获得值和效率-这不正确吗?

我在1.5A 最大电流下的电压为-3.5V 具有9-14V 直流输入。

我看不到什么会阻止我。 除了输出和接地连接外、该电路几乎完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以通过交换 Vout 和 GND 来实现、还可以附加一个应用手册以供参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slva933/slva933.pdf

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获得反相设计的预期效率值。 PS -无法在电源设计器中进行仿真-任何推荐设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、延迟响应、到目前为止似乎不是一种好方法、建议您可以应用566235EVM 并根据您选择的组件进行一些测试。

    裕昌