This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25069:我能否添加另一个 NMOS 并移除电流采样电阻器?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25069, TPS25740, TPS24741, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820835/tina-spice-lm25069-can-i-add-another-nmos-and-remove-the-current-sampling-resistor

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS25740TPS24741LM25066

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在处理电信系统的电源模块卡、它具有模块、每个模块为系统提供12V 75A 电流、作为高可用应用、2个模块形成1+1冗余信号、当未连接或插入2个模块中的1个时、服务不能中断。  

如果模块(V1)上的1/4电源模块具有内置 OCP/OVP/UVP 和压降负载共享功能、但当双胞胎兄弟登上电源时、它的剂量需要瞬态电流负载非常温和;因此、我是否可以按照下图所示的方式使用 LM20069?

请记住、电路的任一侧可以是源极/负载、按顺序断开、并在 连接到背板时通电/断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wil Wang、

    欢迎使用 e2e!

    根据您的描述、您似乎正在尝试在2个冗余电源之间实现 ORing。 您正在使用 LM25069驱动两个背对背 FET、以阻止反向电流从 Vout 流向 Vin、对吧?

    您需要记住、当 FET 的反向电流在启用控制器时流入 FET 时、LM25069无法智能地禁用 FET。 仅当禁用控制器时、LM25069以及背靠背 FET 的块反向电流。  

    您能不能详细说明一下您的意思吗?” 但当双胞胎兄弟登上电源时,瞬态电流负载需要非常温和的电流负载。

    如果您正在寻找热插拔+ ORing 解决方案、TPS25740/TPS24741将是合适的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的 Quik 回复。

    是的、我只需要一个理想的指南、其中一个 FAE 会向我推荐 LM5050、但我想知道使用 LM25069是否合适、因为 dualagter 卡使用 LM25069作为热插拔控制器、因此我可以删除一个器件型号。

    我构建了自己的 LM5050 EVM、它运行得很好、但我想知道我能否制作背对背 NMOS 以防止正向传导、直到它通过 OFF 引脚完全连接到背板? 此外、是否可以在栅极至 GND 处添加电容来调节 FET 的导通速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wil Wang、

    只要 LM25069被禁用、并且您具有背靠背连接的 FET、反向连接的 FET 就不会流动。 但是、请记住、一旦启用 LM25069、 栅极驱动为高电平、并且 FET 导通、那么如果反向电流流过 LM25069、则无法关闭 FET 并阻断反向电流。

    是的、您可以使用外部电路来降低栅极的导通速度。 您可以使用如下所示的电路。 您可以在 LM25066数据表中找到该值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wil Wang、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    有关此器件的更多问题、感谢您的帮助。