请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066A 您好的团队:
如果使用2个独立的热插拔 LM25062来产生 P12VA 和 P12VB (PSU_P12V_VIN -->P12VA&P12VB)、则可能存在系统风险:
由于2 个大电流 Efuse 共用一个常见的12V 输入电压、因此当一个电源轨对地短路时、可能会触发 OV 或过流故障。 您可以看到 P12V_VIN 的过冲可能高达15V。
那么、任何解决方案都可以避免这种风险吗? 如何减少瞬时过冲? 使用 TVS 或其他解决方案来减小该值。
谢谢!