This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:如何降低 LM25062/6上输入电压的同时过冲

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821504/lm25066a-how-to-decrease-the-instaneous-overshot-of-input-voltage-on-lm25062-6

器件型号:LM25066A

您好的团队:

   如果使用2个独立的热插拔 LM25062来产生 P12VA 和 P12VB (PSU_P12V_VIN -->P12VA&P12VB)、则可能存在系统风险:

 

由于2 个大电流 Efuse 共用一个常见的12V 输入电压、因此当一个电源轨对地短路时、可能会触发 OV 或过流故障。 您可以看到 P12V_VIN 的过冲可能高达15V。

那么、任何解决方案都可以避免这种风险吗? 如何减少瞬时过冲? 使用 TVS 或其他解决方案来减小该值。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您为两个电压轨设置了什么快速跳变阈值?

    适当选择 TVS 并将其靠近控制器应会降低 Vin 过冲。所选 TVS 应确保快速跳变阈值的钳位电压应小于 OV 跳变点电压值。  

    您可以浏览所附文档、选择合适的 TVS.e2e.ti.com/.../1425.TVS-Clamping-in-Hot_2D00_Swap-Circuits.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您的问题是否已解决? 如果您没有更多查询,我们可以关闭此主题吗?