This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:关于 PWP 和 PWN 引脚的额定电压

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854519/tps65133-about-rated-voltage-of-swp-and-pwn-pin

器件型号:TPS65133

我有两个问题。

通过测量 SWP 引脚的开关波形、SWP 引脚的额定值过高。
它是开关时的振铃分量、并且时间非常短。
有问题吗?

SWN 引脚处于额定范围内、但由于裕度较小、因此超出了我们的标准。
(我们的降额判断标准为80%)
您能告诉我实际耐受电压与额定电压的裕度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我们将详细审查该问题、并在2019年9月11日之前回复您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在内部对此进行了讨论、遗憾的是、我们无法提供数据表中发布的规格以外的规格。 因此、您需要自行决定是否可以接受过冲/下冲。 您可以通过在 SW 节点处添加缓冲器(RC 滤波器)进行实验、以查看是否可以降低过冲/下冲的幅度。

    此致、

    辽卡特