This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:有关 LM5039的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822130/lm5039-question-about-lm5039

器件型号:LM5039

你好

我对 LM5039有疑问。

使用测量电源从导通状态关闭交流/直流控制器(LM 5039)。 此时、LM5039的以下端子会暂时反转电位。
在这种情况下、您是否需要采取任何措施?
此外、如果需要采取措施、我们能否分别将二极管从 RAMPPin 和 UVLOpin 连接到 VCCPin?

・测量加电状态:VCC、VIN>斜坡
将测量电源从导通电源切换到关断电源时为・μ A:VCC、VIN>斜坡

・测量加电状态:VCC、VIN>UVLO
将测量电源从导通切换到关断时为・μ A:VCC、VIN>UVLO

☆ 1 VCC 和 VIN 端子短接

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    由于 PSU 的输入电压处于开启状态、Vcc 引脚可以为0V、并且斜坡和 UVLO 引脚上可能存在电压。 这不是应用程序中的问题。

    此致

    Peter