Other Parts Discussed in Thread: LM5039
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5039 你好
我对 LM5039有疑问。
使用测量电源从导通状态关闭交流/直流控制器(LM 5039)。 此时、LM5039的以下端子会暂时反转电位。
在这种情况下、您是否需要采取任何措施?
此外、如果需要采取措施、我们能否分别将二极管从 RAMPPin 和 UVLOpin 连接到 VCCPin?
・测量加电状态:VCC、VIN>斜坡
将测量电源从导通电源切换到关断电源时为・μ A:VCC、VIN>斜坡
・测量加电状态:VCC、VIN>UVLO
将测量电源从导通切换到关断时为・μ A:VCC、VIN>UVLO
☆ 1 VCC 和 VIN 端子短接
谢谢你。