主题中讨论的其他器件: TPS92692-Q1
我正在查看使用 TPS92682-Q1的设计、因此、对于我的所有设计、我会生成电子表格。要计算这些值。
在此过程中、我通常会在计算中加入一个已知设计、以确保我的电子表格结果正常工作。
我已经介绍了 TPS92682-Q1数据表的8.4.4、其中介绍了使用该数据表查看电子表格的降压/升压设计过程。
当我选择8.4.4.4电感器时、L 的值为23.4uH
我正在尝试让电子表格与此匹配,但即使将值更改为 VO 、VIN 和 PO (BDRY) ,我也无法获得匹配的值。
在 TI 数据表上看到的其他示例中、用于公式的原始值是否存储在任何位置。给出了这些值。
或者、是否有人可以使用电子表格计算 TPS92682-Q1的值?