This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:降压/升压电源的设计过程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92682-Q1, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853006/tps92682-q1-design-procedure-for-buck-boost-power-supply

器件型号:TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692-Q1

我正在查看使用 TPS92682-Q1的设计、因此、对于我的所有设计、我会生成电子表格。要计算这些值。

在此过程中、我通常会在计算中加入一个已知设计、以确保我的电子表格结果正常工作。

我已经介绍了 TPS92682-Q1数据表的8.4.4、其中介绍了使用该数据表查看电子表格的降压/升压设计过程。

当我选择8.4.4.4电感器时、L 的值为23.4uH  

我正在尝试让电子表格与此匹配,但即使将值更改为 VO 、VIN  和 PO (BDRY) ,我也无法获得匹配的值。

在 TI 数据表上看到的其他示例中、用于公式的原始值是否存储在任何位置。给出了这些值。

或者、是否有人可以使用电子表格计算 TPS92682-Q1的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚花了一些时间再次进行计算、发现表  45中的设计参数中提到了 PO (BDRY)。(3.5W)

    这为我提供了公式的正确答案、但我仍在尝试确定如何 根据数据表中的 PO (BDRY)从   TPS92682-Q1数据表中的公式15中得出 PO (BDRY)。

    公式为 PO (BDRY)≥ILED (min) x VO (min)

    因此、使用表45中给出的参数、 ILED (min = 0.2A、VO (min)= 8.4V  

    因此、PO (BDRY) ≥1.68W

    有人能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    例如8.4.4设计过程、我们使用表45来计算这些值并计算功率级组件值。  为此、我们将 Po (BDRY)设置为3.5W (在表中)、介于12W 的 Po (max)的1/2到1/4之间。  这是使用第53页的公式(16)并将 Po (BDRY)设置为3.5W。  换而言之、您可以设置此边界条件来计算功率级值。

    您还可以使用等式15来为您提供不同的 Po (BDRY)、从而提供不同的电感值。  它将以不同的值工作、不同的值是从连续导通模式切换到不连续模式的不同值。  您可以根据自己的设计选择合适的器件。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    感谢您在这方面的帮助。

    我只需 根据公式11计算 IQ (RMS)、使用该公式时、电流约为700mA。

    我已经研究了方程式、我认为平方根中的项应为1+VIN (min)/VO (min)而非1-VIN (min)/VO (min)

    我已对照数据表 TPS92692-Q1进行了检查、相同的公式(TPS92692-Q1是公式24)使用 1+VIN (min)/VO (min)  

    您能确认一下吗?

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    你是对的。  对于降压/升压、1+VIN (min)/VO (min)而不是负。  下一次更新时将更正数据表。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    是否有人生成了电子表格来计算此零件的正确值?

    我注意到目前还没有 Web Bench?

    此致  

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    尚未为此部件生成展板或 Web Bench。  我们正在研究这一问题,并将在我们完成后立即予以公布。

    请注意...如果您有新问题、请发布新主题、而不是发布到已回答的旧主题上。  这将帮助用户更轻松地搜索答案、并让我们保持跟踪。

    谢谢 Tuan